This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM41L232:运行时的总堆栈大小

Guru**** 2904150 points

Other Parts Discussed in Thread: RM41L232, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961186/ccs-rm41l232-total-stack-size-in-run-time

器件型号:RM41L232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在使用 CCS 环境的 RM41L232微控制器上工作。

您能指导我如何在运行时检查总堆栈大小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 具有显示堆栈使用情况的选项:CCS 视图->堆栈使用情况。 下面检查 TMS570LS0432器件上运行的 RTI LED 闪烁代码的堆栈使用情况: