This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:TAU 00.01.02 Build failed 错误

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917820/safeti-halcogen-csp-tau-00-01-02-build-failed-error

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS0432

您好!

我正在尝试使用演示 Halcogen Tau 00.01.02

  • Windows 10
  • CCS v 10.0.00010
  • Halcogen 04.07.01
  • 编译器 ti-cgt-arm_18.12.5.LTS
  • Perl v5.30.2
  • MS Office 365

所有默认(ESM/RTI)测试用例在上都失败

------------------------------------------------------------------
测试顺序:\Test\ESM\FuncTest
 正在生成 makefile....通过...
 正在生成 TCF 文件...通过...
 正在验证和构建测试序列...
 由于编译错误导致生成失败...请检查\Test\ESM\FuncTest\Debug\CompileLog.txt ...
------------------------------------------------------------------

我可以在日志中看到

C:\workspace\codeComposerStudio\projectname\src\halcogen\Test\ESM\FuncTest\Debug>C:\ti\ccs1000\ccs\utils\bin/gmake -f C:\workspace\codeComposerStudio\fss_proto\src\halcogen\Test\ESM\Funmakefile.Debug\Clean  
C:\ti\ccs1000\ccs\utils\bin.gmake:捕获到中断/异常(代码= 0xc0000005、addr = 0xCCCCCC)

看到演示的日期为2015年、需要 CCS5、我的问题是最新兼容的 CCS、编译器、Halcogen 组合是什么? 访问权限、路径变量等是否存在问题? (我尝试使用管理员权限运行)。 如何继续进行调试?

我在用户指南常见问题解答中找到了一些有用的提示、指出较新版本在编译方面不应成为问题、并且 LDRA 许可证记号正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、此演示支持 CCS5和编译器5.1.x 版 如果要使用更高版本、需要更改几个设置:

    1....\HALCoGenTAU\Scripts\Sysearch.dat

       C:\ti\ccsv6\tools\compiler\arm_5.1.6\include

       C:\ti\ccsv6\tools\compiler\arm_5.1.6\include\yvals.h

    2...\HALCoGenTAU\BuildOptions\*.txt 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我尝试过它、但它没有解决问题。 我还尝试安装 CCS6 (因为 Windows 10 Enterprise 甚至不支持 CCS5)、我切换到了测试项目、但仍然面临相同的错误:

    C:\workspace\codeComposerStudio\csp_TMS570LS0432\Test\ESM\UnitTest\Debug>C:\ti\ccsv6\utils\bin.gmake -f C:\workspace\codeComposerStudio\csp_TMS570LS0432\Test\ESM\UnitTest\\Debug\Makefile.clean  
    C:\ti\ccsv6\utils\bin.gmake:捕获到中断/异常(代码= 0xc0000005、地址= 0xCCCCCCCC)


    是否有任何信息可以帮助您指明调试方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patroklos Anagnostou1 说:
    gmake:捕获到中断/异常(代码= 0xc0000005、addr = 0xCCCCCCCC)

    、这是 gmake 崩溃时出现访问违规。

    虽然我没有 SAFETI-HALCOGEN-CSP 来尝试并重复该故障、 但是 make:捕获到中断/异常 表明问题是由路径中的某个内容触发的。 引用的主题具有一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 的确,这条道路似乎太长了。 从其中删除任何几个实例都可以解决我的问题。

    在网络上的一些 gmake 类似问题中、该错误已在6年前通过更新进行修复。 该版本的 gmake 可能不是最新的。