This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C 器件不支持 USB 3.0

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A, TIDM-TM4C129USBHS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/918252/tm4c-devices-do-not-support-usb-3-0

主题中讨论的其他器件:TUSB1310A

你(们)好

USB     连接中的 www.ti.com/.../spmu365c.pdf、   

通过目标 USB micro A/B 连接器、开箱即可直接提供和支持 USB 2.0功能。 可通过添加外部 USB PHY 来启用高速 USB 3.0功能。 试验电路板扩展头 X11上提供了 USB 外部 PHY 控制和数据信号。

TI 是否为 USB 3.0提供外部 USB PHY 产品?是否有任何有关如何实现外部 USB PHY 的文档?

因此、对于 TM4C1294、USB 速度只能达到12Mbit/s?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TM4C USB 控制器符合 USB 2.0标准、而非3.0标准。 这是我要在 MCU USB 控制器侧进行的澄清。 有关详细信息、请参阅数据表。 我还展示了以下摘录。  

    我找到一个 USB 3.0 (TUSB1310A)、但其状态为 NRND (不建议在新设计中采用)。 我建议您将您的问题发布到接口论坛、届时专家将帮助您选择 USB PHY 产品。  https://e2e.ti.com/support/interface/f/138。您需要的是支持高速运行的 PHY。 兼容 USB 2.0的 PHY 也可以支持高速。  

     在您提到的另一篇文章中、Ralph 指向 了一个指向 TI 设计的链接 www.ti.com/.../TIDM-TM4C129USBHS、该设计通过外部 PHY 演示了高速。 本 TI 设计使用 Microchip 的 USB3300 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5940158"]可以通过添加外部 USB PHY 来启用高速 USB 3.0功能。

    每次我在 TI 文档中阅读此内容时、我都希望提交一份错误报告!

    USB 2.0支持高速 USB。

    USB 3.0支持超高速 USB 以及高速、全速和低速。

    如果目标是在设计中支持高速 USB、那么高速 USB 2.0 PHY 就足够了。 不需要 USB 3.0 PHY。

    [引用 USER="user5940158"]因此,对于 TM4C1294,USB 速度只能达到12 Mbit/s?[/引用]

    使用内置的 PHY 是正确的、该器件将仅支持全速 USB。 它不支持高速 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     感谢您的参与。 我们将提交文档反馈请求以进行更正。