This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/918421/rm57l843-rm57l843

器件型号:RM57L843

你好

我们计划将外部闪存连接到 MibSPI 接口。 我们可以使用串行或闪存作为外部存储器吗? 如果是、那么16位或8位可能是合适的? 还建议哪种 MibSPI (MibSPI 1至 MibSPI 5)模块可以更好地连接 NOR 闪存?

此致

Kajal Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kajal、

    可以、如果 NOR 闪存支持 SPI、则可以使用 SPI 连接 NOR 闪存。 可使用16位或8位、这取决于串行闪存支持的特性。