This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM46:EMAC 通信接口

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915219/ccs-launchxl2-rm46-emac-communication-interface

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

我们正在开发一个控制系统、该系统使用以太网通信来进行端到端数据传输。

具体而言、出于演示目的、我们使用了具有 RM46x 的 CAN 收发器并在两个 Launchpad 之间进行通信、但我们的目标应用使用以太网协议。

我需要使用 EMAC 复制相同的内容。 目标是实时地将数据帧从主器件传输到从器件、而这正由 NHET 更新。

供参考、我们有2个 RM46x Launchpad、目前用于开发目的。 我正在寻找一个以太网 PHY 在两个微控制器之间进行通信。

我们已将 LAN8720以太网收发器列入预算中、是否与 RM46L852 Launchpad 兼容?

如果没有、请建议使用兼容的以太网收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需阅读 LAN8720数据表。 它支持 RMII 和 MDIO 接口、并且符合802.3标准。 它适用于 RM46x Launchpad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    感谢您的快速响应。 我很快会选择它。

    除了上述要求之外、我还将替换以太网、以代替我们之前开发的 CAN 协议、因为我的公司打算将以太网应用到最终电路板中。

    我的目的是在轮询模式下在到 RM4和发送数据位之间建立通信。

    我仍在搜索适合我的应用的以太网代码示例。 如果您提出任何代码示例、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望应用手册能提供帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/spna239/spna239.pdf?ts=1592522693109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的链接、这对您有所帮助。

    此致、

    维什瓦