This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:QSSI 上快速读取四路 I/O 的第一个虚拟接口

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917822/tm4c1290ncpdt-the-first-dummy-for-fast-read-quad-i-o-on-qssi

器件型号:TM4C1290NCPDT

我将尝试 使用 TM4C1290CPDT 上的 QSSI 函 数作为 SPI 通信、以通过 Winbond 制作的 SPI 闪存 W25Q32JV。

W2532JV 数据表指出、SPI 主器件应 设置 为 FXH 作为快速读取四路 I/O 指令的第一个虚拟数据

(请参阅附加的文件),但是,我不知道  设置第一个虚拟数据的方法。

请告诉我我应该为 TM4C1290CPDT 做些什么!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     FXH 中的"X"表示它无关。 为什么不使用0xFF 作为虚拟数据来写入 SPI 闪存。 当然、您可以选择 使用0xF0、0xF1...0xFF.0xFF 中的任何一个。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    我可能会使您误解。

    我想知道 的是让 TM4C1290CPDT 将 FXH (例如0xFF)传输 到闪存存储器作为虚拟数据的过程。

    是否有预先设置的寄存器?  

    你知道吗?

    此致、

    Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

     没有预先确定的虚拟写入寄存器这样的东西。 我们的 MCU 没有这样的寄存器。 您将虚拟写入视为任何写入。 请参见下面的。  

     1、向8位写入数据0xEB

     2.写入8位地址(A23-A16)

     3.写入8位地址(A15-A8)

     4写入8位地址(A7-A0)

     5、写入8位虚拟数据(0xFF)

     6.将 MCU QSSI 方向更改为读取模式并忽略总线上的数据

     7.忽略总线上的下一个虚拟数据

     8、读取下一个字节1

     9、读取下一个字节2

     10........