This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET2作为 RTOS 的数字输出

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917487/tms570lc4357-n2het2-as-digital-output-with-rtos

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、我正在尝试将 N2HET2端口引脚(16至31)配置为数字输出。 当我将 HalcogGen 准备为独立项目时、配置工作正常。 当我选择具有 RTOS 选项的工程并启动调度程序时、相同的配置不起作用。 有什么想法、问题是什么、如何解决?

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    您是否将这些 N2HET 用作 GIO? 我在 RTOS 任务中切换了 NHET 引脚、没有任何问题。