This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:GIO 端子的配置

Guru**** 2925710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917409/tms570ls1224-configuration-of-gio-terminals

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

一个客户有20条数字信号线、他希望连接到 TMS570LS1224。  《技术参考手册 》第25.1节规定、有64个 GIO 可单独配置为输入或输出。 他如何将 GIO 端子配置为具有至少20个输入?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TMS570LS1224具有16个具有外部中断功能的专用 GPIO 引脚。 40个 N2HET 引脚也可用作 GPIO。 GIO Pis 可用作输入或输出、可通过方向寄存器进行配置: