This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553-Q1:调试器探针和闪存编程工具

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553-Q1, MSP-EXP430G2ET, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917523/msp430g2553-q1-debugger-probe-and-flash-programming-tool

器件型号:MSP430G2553-Q1
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2ETMSP-GANG

您好!

我的客户有兴趣评估 MSP430G2553-Q1

您能否推荐 EVK 套件、尤其是调试器探针

此外、是否有任何用于生产的闪存编程工具?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eng:

    他们将使用的评估套件是 MSP-EXP430G2ET LaunchPad、这是用于非 Q100器件的评估套件。 Q100器件没有等效套件、但他们可以在 LaunchPad 上对器件进行采样和交换、因为它使用插座。

    对于生产编程、可以使用 MSP-GANG 编程器。