This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:HalCoGen 和 SafeTI HalCoGen 之间的差异

Guru**** 2905650 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/917124/tms570ls1227-differences-between-halcogen-and-safeti-halcogen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想了解 safeti halcogen 和 halcogen 之间的区别是什么。 我提出这个问题的原因是 safeti halcogen 有价格。 价格的原因是什么、以及什么使 safeti halcogen 有价格。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 是一款工具、可让 您为 TMS570/RM Hercules MCU 上的 IP 生成所需的驱动程序。 您还可以使用 GUI 配置函数、以生成多个 IP 的初始化例程。

    HALCoGen 合规性支持包(CSP)旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、以帮助使用 HALCoGen 生成的软件的客户遵守 IEC 61508、ISO 26262等功能安全标准

    此 CSP 现在也可从 TI 免费获得。 它确实需要来自 LDRA 的称为 LDRAunit 的工具的许可证。 这是您必须直接从 LDRA 获取的付费许可证。

    希望这对您有所帮助。