This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否有任何第三方合作伙伴建议帮助客户进行特定于 TM4C 的软件和硬件开发?

Guru**** 2959220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/916990/faq-are-there-any-third-party-partners-that-ti-recommends-to-help-customers-with-tm4c-specific-software-and-hardware-development

Elco 解决方案


TI 第三方合作伙伴 Elco Solutions 为包括 TM4C (Tiva-C)系列器件在内的各种 TI 微控制器和处理器提供软件开发专业技术。

Elco Solutions 可涵盖客户特定项目的整个软件和硬件开发流程。 他们可以帮助 TI 客户执行更小的项目,例如将应用程序从一个器件移植到另一个器件或为客户的系统提供调试帮助,或者他们可以提供复杂的服务,如软件和硬件设计/开发、测试和验证以及概念验证原型设计。

他们的专业领域之一是实施工业和汽车嵌入式系统中使用的许多协议、例如 lwIP (可能支持 lwIP 2.0及更高版本)、MODBUS TCP/IP、工业 CAN 协议和 USB。

Elco Solutions 可为多个 RTOS 产品提供支持、包括 TI-RTOS 和 FreeRTOS。

要了解有关 Elco Solutions 核心竞争力和服务的更多信息、请访问他们的网站 :https://www.elco-solutions.de/

要直接联系 Elco Solutions 讨论潜在项目、请访问 wajdi.darmoul@elco-solutions.de 联系 Wajdi Darmoul。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个专门用于共享信息的常见问题解答主题、如果列表展开、则需要进一步发布、它将被锁定、不会收到回复。