This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:.asm 和.inc 文件的编译错误

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915182/ccs-tms570lc4357-compile-error-for-asm-and-inc-file

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将工程导入 CCS、我修复了.asm 和.inc 文件中除以下某种错误外的所有错误:

"指定了非法助记符" 当我尝试在.asm 中包含一些其他文件时  、"#include"和".include" CCS 只会给我相同的错误。  但".sect"在.asm 中工作正常。   inc 文件上也会出现同样的问题

只想知道如何在.asm 中包含一些文件??  以及如何在.asm 中实现条件编译语句(如下图所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1..include 告诉汇编器使用来自外部文件的代码

        .include "os_CFH.h"             ------  正确、请勿从第1列开始

        .include "OS_Hal_Entry.inc"       ------ 正确

    助记符不能从第1列开始、否则将被解释为标签。 助记符操作码和不带的汇编器指令名称。 前缀是有效的标签名称。 切记始终在助记符之前使用空格、否则汇编器会将标识符视为新的标签定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    include 问题已修复、谢谢。  但对于条件编译、我仍然从 CCS 中得到错误、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请使用.if $$defined (...)

    $defined 指令根据名称是否存在返回 true/1或 false /0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI ARM 汇编语言工具 SPNU118U

    http://downloads.ti.com/docs/esd/SPNU118U/