This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:以太网 MAC 外设配置寄存器(EMACPC)被保留

Guru**** 2553060 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, TM4C1294NCPDT, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915808/tm4c1292ncpdt-ethernet-mac-peripheral-configuration-register-emacpc-is-reserved

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTM4C129XNCZAD

大家好、

  TM4C1292NCPDT 的以太网 MAC 外设配置寄存器(EMACPC)位都是根据数据表的第1568页保留的。 数据表中是否存在错误?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     《MSP432E4 SimpleLinkTm微控制  器技术参考手册》定义了 EMACPC 寄存器中位的内容。

    我认为 MSP432E 器件使用的 EMAC 模块与 TM4C129器件相同、MSP432E TRM 是否有助于定义寄存器内容?

     TM4C1292NCPDT 数据表和 MSP432E TRM 均同意 EMACPC 寄存 器的复位值为0x0080040E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为这是一个错误、我看到我们是否有针对该精确 GPN 的完整版本。

    切斯特、您好!

    TM4C1294NCPDT 还具有填充的区域、并且在兼容性方面更接近、 但我认为对于该器 件上的以太网 MAC、最好查看 TM4C129XNCZAD 数据表、因为 TM4C1292NCPDT 具有 MII/RMII 功能、我认为 MSP432E4仅具有 RMII 而不是 MII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    啊,我错了,这实际上是省略的正确方法。

    EMACPC 寄存器用作内部 PHY 的控制和状态寄存器。 如果  像使用 TM4C1292NCPDT 一样使用外部 PHY、则无法使用 EMACPC。 要访问外部 PHY、您需要通过 MDIO 接口。 请参阅以下有关寄存器如何映射到 PHY 的映射。 EMACPC 中的位映射到不同的内部 PHY 寄存器。 对于外部 PHY、无法建立此映射。 您可以使用第三方供应商提供的外部 PHY、EMACPC 不知道如何正确连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果应省略 EMACPC 寄存器、如何将 MAC 配置为将 RMII 或 MII 接口与 PHY 配合使用? 如果应省略、第20.4章(初始化和配置)第2点为什么会显示:"通过将以太网外设配置(EMACPC)寄存器中偏移量为0xFC4的 PINTFSIbit 字段编程为0x4来选择 RMII 接口"。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉造成混淆。 当使用外部 PHY 时、只有那些没有相应内部 PHY 寄存器映射的位字段(即 PHYEXT、PINTFS)(由 Ralph 在上一次答复中列出的表)才有意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您帮助进一步解释这一点。 TM4C129XNCZAD 数据表是否是最好的参考数据表、以便查看这些位的详细信息、因为 TM4C1292NCPDT 数据表中列出的所有位都是为 EMACPC 保留的位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

     是的、TM4C129XNCZAD 数据表会在 EMACPC 寄存器中包含 PHYEXT 和 PINTFS 的详细信息。