This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:Hercules 的 Modbus-TCP 通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/913340/ccs-tms570ls1224-modbus-tcp-communication-by-hercules

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们需要将 TMS570LS1224 Launchpad 与器件(victron venusgx)相连。 此器件具有 MODBUS TCP 通信协议。 那么、要将 TMS570LS1224 Launchpad 与该器件连接、我应该使用哪种连接模块?

如何轻松完成此任务。 请在下面找到 Venus GX 技术数据表的链接。

https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/venus-gxe2e.ti.com/.../4431.Datasheet_2D00_Venus_2D00_GX_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TMS570LS1224没有以太网 EMAC 模块、因此您可以通过支持 SPI 接口和 EMIF 接口的外部独立以太网控制器将其他模块(例如 SPI、EMIF)用于以太网。

    Venus-GX 没有 SPI 端口、但具有 CAN 端口。 我不知道 Venus-GX 是否可以将 CAN 消息转换为以太网数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能为 TMS 推荐任何 SPI 接口模块。

    Venus GX 可以支持用于第三方设备集成的 Modbus-TCP 协议。 在为 TMS570模块选择 SPI 接口时、应注意哪些事项。  

    您能否共享任何链接以获取此类连接的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 是一种基于同步、全双工主从接口。 来自主器件或从器件的数据在上升或下降时钟边沿上同步。 主机和从机都可以同时发送数据、但只有主机生成时钟。 SPI 接口可以是:

    1、3线:SPICLK、SPISIMO (主器件输出、从器件输入)、SPISOMI (主器件输入、从器件输出)

    2、4线:SPICLK、SPISIMO、SPISOMI、SPICS 或 SPIENA

    3、5线: SPICLK、SPISIMO、SPISOMI、SPICS 和 SPIENA

    TMS570器件支持多缓冲模式。 多达128个缓冲器可在无需 CPU 干预的情况下完成传输。 缓冲器组合在不同的传输组中、这些传输组可由外部事件(定时器、I/O 活动等)或内部时钟计数器触发。 MibSPI 的每个缓冲器可与不同 TG 内的不同 DMA 通道相关联、从而使用户能够以最小的 CPU 交互在内部存储器和外部从器件之间移动数据。

    还支持多引脚并行模式。 并行模式使 SPI 模块能够通过超过数据线(2、4或8)发送数据、从而增加吞吐量。  

    最大 SPI 时钟速度为25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能不能建议任何可与 TMS570LS1224连接的 Modbus TCP 通信模块。

    请分享任何具有同样要求的项目的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajod、

    我没有这种信息。