This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:MS570LS1227 EMIF 问题

Guru**** 2767285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/916850/tms570ls1227-ms570ls1227-emif-question

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我想了解 EMIF 在 TMS 系列上支持哪种类型的存储器? RAM 选项的 EMIF 延迟是多少?

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件上的 EMIF 支持:

    单数据速率同步 RAM:SDRAM

    2、异步器件包括 SRAM、NOR 闪存

    最大 EMIF 时钟为90MHz