This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:GPIO 状态:加电、复位、复位和断电期间

Guru**** 2987790 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/916299/tm4c123gh6pz-gpios-status-during-power-up-reset-after-reset-and-power-down

器件型号:TM4C123GH6PZ

您好!

您能为 TM4C123GH6PZ 的 GPIO 状态提供帮助吗

1.加电期间  

 2.复位期间(复位有效)

复位后(复位失效)

4.在断电期间

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅下面的内容。 基本上、GPIO 引脚将处于三态、直到您将其配置为输出引脚。 如果在应用期间从未配置引脚、则引脚在您列出的四个阶段中保持三态。