This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:TM4C129EKCPDTI3R 使用?

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914364/tm4c129ekcpdt-tm4c129ekcpdti3r-use

器件型号:TM4C129EKCPDT

我们使用 TM4C129EKCPDTI3R、 当由3V3电源供电时、我们设备的电源指示灯始终亮起、而芯片的电源也由3V3电源供电。 我们使用芯片 VBAT 引脚和芯片寄存器来保存断电数据。 断开设备电源后、设备电源指示灯将保持较亮的状态、通过测试电压和电流、芯片 VBAT 引脚电流将显著增加(电流来自电池)。 3V3回路的电压为1V6、但3V3回路没有电源、VBAT 引脚连接到电池正极、 电池电压为3V3.TI 支持解决此问题、分析引脚电流不高于0.7V/us 的原因、通过 RC 电路降低电流、确认电阻值为51r、电容值为100 NF 后续、直至解决此问题、 但在批量生产中、发现了电源灯的现象、通过调整电阻、进一步降低了引脚的电速度、问题暂时得到解决。请问: 我们能否通过增大电阻值和降低功率负载速度来解决该问题? 这种现象再次发生的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simba 您好!

    系统设计指南中的建议假设没有其他组件是所有客户在基本应用中使用的快速值集。 通过引入二极管、您需要在 Vbat 上升时重新确定行为的特征。 电阻的变化可以很好地处理这一问题、但这是特定于系统的要求、因此您需要进行系统评估、并根据系统中观察到的斜坡电压选择正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要分析引脚电流不超过0.7V/us 的原因、请通过 RC 电路降低电流、确认电阻值为51r、电容值为100 NF 后续、直至解决问题、 但在批量生产中、发现电源灯的现象、通过调整电阻值为1 k 欧姆、我们进一步降低了引脚的电速、 问题暂时得到解决。请问我们提高电阻值和降低功率负载速度的措施是否能够解决问题?这种情况再次发生的原因是什么?