This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:与 TM4C1294 XL Launchpad 连接的 BNO055

Guru**** 2585545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915878/tm4c1294ncpdt-bno055-interfacing-with-tm4c1294-xl-launchpad

器件型号:TM4C1294NCPDT

你好

       我想将 BNO055 IMU 与 TM4C1294XL Launchpad 相连 、但不知道如何实现。 我可以通过 I2C 进行连接、但我应该从哪里开始。 有人能帮我解决这个问题吗...谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    看起来电路板上有上拉电阻、因此硬件方面的问题应该全部解决。

    软件方面、从 TivaWare 开始: http://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    示例位于此处: [INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-sushub\humidy_sht21_simple

    这将为您提供一个应用框架、用于读取您只需根据传感器数据表进行定制的传感器。