This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HALcogen 命令行选项

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/916050/tms570ls1224-halcogen-command-line-options

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

开发工具对自动化的需求日益增长。 在 TI 的论坛上似乎有很多有关 HALcogen 实用程序命令行选项的信息、但实际上没有一个(我已经尝试过)。 n ü` i`选项不起作用,而且该工具在提供可用 CLI 选项的信息方面一点也不友好。 我在 TI 网站上找不到任何有关 CLI 选项的信息。

是否有人可以向我指出方向、或者至少提供任何人都可以查看其引用的已定义选项列表?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCOGen 不支持通过命令行使用这些选项。