This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:GPIO 配置示例

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915912/ccs-tms570lc4357-gpio-config-questiosn

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

器件上只有两个 GPIO 端口- GIOA 和 GIOB。

另一个端口是否可以用作 GPIO?

专用 GPIO 端口 A/B 与其他 GIO 之间的区别是什么?

如果我们在安全应用中使用、则 所有 GIO 是否都具有与 GPIO 端口相同的安全措施。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件上的 GPIO 模块支持两个端口、GIOA 和 GIOB。 GIOA 端口上有8个 GIO 引脚、GIOB 端口上有8个 GIO 引脚。 GIOA 和 GIOB 都支持外部中断功能。  

    除了这16个专用的 GIO 引脚、N2HET 引脚、SPI 引脚、RTP 引脚、DMM 引脚、 LIN 引脚可用作 GIO。 但这些 GIO 引脚不支持外部中断。 这些模块中内置了相同的 GIO 缓冲器。

    GIO 缓冲器架构支持输入和输出缓冲器之间的模拟回路。 无论 I/O 方向是配置为输入还是输出、DIN 和 DOUT 寄存器的内容都将直接反映引脚的状态。 此配置允许软件测试检测已知输入状态或已知输出状态与引脚状态之间的不一致性。