This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:最新的 TivaWare 是否包含 lwip 2.1.2?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915265/tm4c1294ncpdt-does-the-latest-tivaware-include-lwip-2-1-2

器件型号:TM4C1294NCPDT

我的问题仍然是 lwip 1.4.1,它有一些问题。 如果最新的 TiVaWare 包含 lwip 2.1.2、我将考虑使用该项目符号并将我的软件移动到该项目符号中。

顺便说一下、我听说过、lwip 2.1.2与 lwip 1.4有很大的变化、因此旧示例可能无法"按原样"工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    否、它仍然在 lwIP 1.4.1上。 我们目前还没有计划在 TivaWare 中跳转到 lwIP 版本2、但如果我们获得有关它是一个 make 或 break 功能的更多反馈、这可能会改变。

    我建议您查看发行说明、以查看是否有任何错误修复可能对您的项目产生积极影响、并至少选择性地应用于您的 driverlib/usblib 中的错误修复。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lwip 2.1.2从1.4.1发生了很多变化、如果我回想起正确的话、即使更改了一些具有相同名称的结构和 API、在我看来、这不是一个好选择、它使得向后兼容性变得很难

    因此、只对1.4.1应用2.1.2修补程序并不容易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    同意、很抱歉我不清楚。

    我打算浏览 TivaWare 2.2.0版本说明、查看特定于 TivaWare 驱动程序库和 USB 库的错误修复、以防您需要在不需要从当前 TivaWare 到2.2.0进行完全转换的情况下进行任何卷入。 这样、如果我们修复了会影响您的系统的任何内容、您至少可以获得该代码中的最新代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、我使用的是 Tivaware 2.1.4、距离2.2.0不远。

    我只需要改进 lwip、而不需要任何其他驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    oops、我意外删除 了日期为2018年1月31日的 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\utils\lwiplib.c。 您能为我找到相同的文件吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以访问: e2e.ti.com/.../lwiplib.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!