This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:在 TDO 引脚上添加下拉2.4k 电阻器的风险

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/915118/tm4c123be6pm-risk-for-adding-pull-down-2-4k-resistor-on-tdo-pin

器件型号:TM4C123BE6PM

大家好、

我的客户想知道在 TDO 引脚上添加2.4k 下拉电阻器是否存在风险。 它会影响编程或调试事务吗? 或者、是否有办法禁用复位时的内部上拉电阻器? 该引脚用于驱动 LED 指示灯、以便内部上拉电阻使 LED 在复位时闪烁、因此我的客户添加了一个下拉电阻来分压。

谢谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    TDO 可被下拉。 我们在 JTAG 文档中建议使用10K、但2.4k 也是可以的: