This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:问答与 RM41L232的看门狗同步

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: RM41L232, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914133/rm41l232-q-a-watchdog-synchronization-with-rm41l232

器件型号:RM41L232

您好!

我已将 RM41L232连接   到 nRST 线路上的 TPS65381A-Q1、我正在使用 Q&A 看门狗配置、并且能够使它在 POR 之后工作。

我正在尝试从 CPU 具有不同复位(SW、调试、按下复位按钮)的情况中恢复、但我正在进入无限重置循环。

我尝试强制看门狗复位、方法是在 sys_startup.c 中的 while (1)位于任何位置、但看门狗复位的原因是强制 TPS 复位 CPU (然后进入诊断模式)、但没有成功。

感谢您的任何帮助、

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     您能否粘贴您的代码

    您希望使用 TPS 的功能

     仅看门狗?

    您的喂入时间是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TPS65381中的看门狗未被正确处理、TPS65381可能会继续复位 MCU。

    TMS570 nERROR 信号的状态和 ESM 状态寄存器的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我解决了这个问题。

    当我意识到 TPS 在发生任何复位事件后进入诊断模式时、我更改代码以正确、及时地初始化它和看门狗(这不是我在代码中第一次这样做)。

    这样 CPU 就可以从任何复位中正确恢复。

    Yuval