This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:带有 LDRA 单元的 SafeTI 库 τ TI Qual 9.8.3编译问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/913263/compiler-tms570lc4357-safeti-library-tau-with-ldra-unit-ti-qual-9-8-3-compile-issue

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

在使用 SafeTI Tau 时、LDRA 单元的新版本 TI Qual (9.8.3)存在一些问题。  

我们从    LDRA 工具引起的未定义符号(例如:QQQindicator、qqqupload、qzzglobarb 等)中获得编译错误、在我们尝试运行演示应用程序时未发生这种情况、演示应用程序是9.4.3 LDRA 单元 TI Qual 发行版。  

我们目前正在设置并使用 lc4357 Devkit 上的 demo_app 进行测试。

与 9.4.3相比、使用 SafeTI τ 9.8.3时、配置中是否有其他需要修改的内容。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugo、

    随 LDRA 9.4.3提供的 Tau 与 LDRA 9.8.x 不兼容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    我们使用的是来自2.4.0_LDRA_Lless 封装的 τ。 这是否会与 LDRA 单元 TI QUAL 9.8.x 兼容?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugo、

    据我所知、该 τ 与 LDRA 9.8.x 不兼容 但是、我将与我们开发 HalCoGen 和 SafetyLib CSP 的专家进行核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ugo、

    这些 CSP 也使用 LDRARun 版本9.8.2进行了测试。 请使用 LDRA 的联系信息与此页面上的技术支持联系: https://ldra.com/contact-us/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将与他们核实。  

    同时、是否有任何方法可以调试生成的代码? 即、如果我们在特定于应用的配置方面遇到一些问题、并且希望了解在执行过程中出现问题的时间点。

    是否有方法使用 CCS?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在编译和链接检测的代码后会创建输出文件。 当使用 τ 执行测试时、最有可能出现在{HCC_PROJECT}\Debug 文件夹下。 您还可以使用 CCS 直接对器件进行编程、并使用此代码来调试执行。