This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:tms570ls0432 mibadc

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912478/tms570ls0432-tms570ls0432-mibadc

器件型号:TMS570LS0432

你好  

 我只想  将 mibadc 用于 ADC 的一个 IO。

我希望多次触发、以后再读取数据。意味着读取更多数据。

 我发现 mibadc 是 用于更多 IO 的许多数据、  我只需要一个 IO 用于更多 数据

如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    3个 ADC 转换组总共有64个缓冲器。 您可以使用阈值中断、并在 INT ISR 中从 ADC RAM 读取 ADC 转换数据。  

    由于该器件没有 DMA、CPU 读取这些转换数据需要一些时间。 我将为此编写一个示例项目。 如何尝试另一个支持 DMA 的器件?

    t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你

     硬件就是这个 CPU。现在更改太晚了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     我 正在等您,示例演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    请检查此主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/911120

    我将该示例发布到这个旧线程。