This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何执行 mibadc

Guru**** 2549240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/911120/tms570ls0432-how-to-do-mibadc

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你好

 我使用 TMs570ls0432 ,因为它没有 DMA,我想使用 mibadc,一段时间内读取一些 AD 值。

 您能告诉我们 如何在 hal 软件中设置。以及哪个代码是读取值(buffer)等等。

 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS0432具有 DMA 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    TMS570LS0432没有 DMA。  

    请使用 HALCoGen ADC 示例对 ADC 值进行采样、并在终端上显示值和 ID

    HALCOGen-->帮助-->帮助主题-->示例--> adcDisplay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

     但我想使用 mibadc。 例如、,10us 触发一次、我希望2ms 读取所有 AD 数据、该值应该为 200.I

     如何设置 hal?

     如何编写代码?使用"adcGetdata"?

    adcData_tadc_data[200]

    adcGetData(adcREG1adcGROUP1、&ADC_DATA[0]);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    随附的示例、请查找刚才为您创建的示例。

    ADC 组1和组2用于对 ADC[0]和 AC[1]引脚上的输入进行采样

    组1的 FIFO 大小为32、组2的 FIFO 大小也为32

    3、两组均由 RTI compare0每10us 触发一次

    组1 FIFO 满后、组2 INT 被使能

    e2e.ti.com/.../4885.TMS570LS0432_5F00_ADC_5F00_RTITrigger.7z