This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:TMS570的复位状态上拉/下拉值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914671/tms570ls3137-tms570ls3137-reset-state-pull-up-down-values-for-tms570

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的支持团队:

TMS570的大多数引脚具有20uA 的拉电流(上拉或下拉)、这相当于正常工作模式下的3.3V/20uA=165k Ω、并且这些内部上拉/下拉电阻允许未使用的 I/O 引脚保持未连接状态。 我担心的是、对于这些内部拉动类型的优势、它是否足够? 我们应该如何决定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部拉电阻因设计而较弱、因此可在不消耗大量功率的情况下在外部过驱。 这些内部拉电阻足以偏置输入、从而使其不悬空。 您可以根据您的抗噪要求添加外部拉电阻。 或者、您可以将未使用的 I/O 引脚配置为输出并将其驱动为低电平。