请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
您好!
我对 TM4C1294NCPDT 数据表有疑问。
图20-13. 以太网插孔接口
0.1mF = 0.1微 F?
还是0.1mF = 0.1毫 F?
我认为它是0.1毫伏 F、但 EK-TM4C1294XL 的原理图是0.1微 F。
此致、Rei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TM4C1294NCPDT 数据表有疑问。
图20-13. 以太网插孔接口
0.1mF = 0.1微 F?
还是0.1mF = 0.1毫 F?
我认为它是0.1毫伏 F、但 EK-TM4C1294XL 的原理图是0.1微 F。
此致、Rei
它绝对是0.1uF (微法拉)。 很抱歉产品说明书中的混淆。 它在系统设计指南中正确显示。