This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:UART 串行通信未从 BOOST pack UART 引脚启动。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/910828/ccs-tms570lc4357-uart-serial-communication-not-started-from-boost-pack-uart-pins

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在使用来自调试端口的 SCI1 UART、它工作正常。 但是、当我尝试在 booster #2上使用 SCI1时、串行通信不起作用。 我使用了 SparkFun 的3.3V FTDI 分线模块(https://www.sparkfun.com/products/9873)。 我是否错过了启用该端口的任何配置?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    能否在 J1连接器(引脚3和引脚4)上尝试 SCI3? 在 launchpad 上、SCI1信号路由到 TM4C129并连接到虚拟 COM 端口(微型 USB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    非常感谢您的回复!  
    我已经使用最简单的程序尝试了 sci3和 SCI1、该程序只回复从串行接收到的任何字节。 使用 SCI1时、我使用调试探针串行测试程序并验证其是否正常工作、因为我可以触发我在调试模式下设置的断点。 但是、当我从分线板发送消息时、我可以看到分线板上的"TXO" LED 闪烁、但它没有触发我设置的任何断点、这意味着 TI 从未收到消息。  
    我使用的分线板是 https://www.sparkfun.com/products/9873、它使用 FT232RL IC。 我想知道该 IC 是否与 TI 兼容。 此分线板可在我拥有的任何其他 Arduino 或 ESP32上正常工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    您是否通过 SparkFun 分线板实现了 SCI 通信?