This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:在 GPIO 端口 P 和/或 Q 上创建单独的 ISR?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914279/ccs-tm4c1294ncpdt-creating-individual-isrs-on-gpio-port-p-and-or-q

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在这方面还是有点新、但是...

我想使用 EK-TM4C1294XL 通过单个握手来控制两个并行数据流。 (HP-1000 Like、Jurassic ERA、我知道)

在处理器手册中、我可以看到、对于端口 P 和 Q、每个引脚都应该有单独的中断矢量、这正是我的目标。

但它是否如此简单? 只需编写两个 ISR 并将其连接到其中的两个引脚?

我还没有找到任何深入到这个小的单个矢量功能的示例代码。 可能是因为它实际上很容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ja、您好!

    [引用 user="Ja HV">但它是否如此简单? 只需编写两个 ISR 并将其连接到其中的两个引脚?[/引述]

    是的! )

    [引用 user="Ja HV">我尚未找到任何深入到该小的单个矢量功能的示例代码。 可能是因为它实际上很容易?

    查看 TivaWare 中 EK-TM4C1294XL LaunchPad 的"中断"示例、该示例位于:

    [安装路径]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\interrupts