This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:闪存 F021 API 的源代码

Guru**** 2874450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914497/hercules-f021flashapi-source-code-for-the-flash-f021-api

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

大家好、

客户正在其设备飞行软件中使用 F021闪存 API、并想知道他们是否可以申请 闪存 F021 API 的源代码、如果需要、他们愿意签署 NDA。  

根据客户的说法、不会重新编译或重新分发源代码。 他们还意识到 TI 不承担任何责任、因为在重新编译时、不再验证/支持指定的功能。

是否可以向 客户共享闪存 F021 API 的源代码?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将向您发送有关此问题的离线电子邮件。

    此致、Sunil