This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:所需的产品可用性/寿命、产品生命周期。 和 MibSPI 速度。

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/914453/rm57l843-required-product-availability-longevity-product-life-cycle-and-mibspi-speed

器件型号:RM57L843

你好

我选择 了 RM57L843ZWT Hercules 系列微控制器。  产品可用性/寿命、产品生命周期是什么。

MibSPI 接口的速度是多少?

此致

Kajal Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kajal、

    很高兴了解到您已为您的应用选择了 RM57L843微控制器。 此处说明了 TI 的产品生命周期管理政策:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    我们严格遵守本政策中的指导原则、因此您不应担心使用寿命问题、因为这些器件用于全球多种不同的应用。

    数据表中指定了 MibSPI 时序。 主控模式的最小 SPICLK 周期为40ns (或者25MHz)。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sunil。