This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TivaWare 2.2.0.295版--如何安装?

Guru**** 2569105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/913770/ccs-tm4c1294ncpdt-tivaware-version-2-2-0-295----how-to-install

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了新的 TivaWare 库。 它是一个.exe 文件。 如何在 CCS 10中的 macOS 上安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载.exe 文件后、使用诸如7zip 的 zip/unzip 实用程序将文件解压到硬盘驱动器中。 请不要忘记阅读许可协议。 如果需要、您可以使用.zip 扩展名重命名文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯! "解归档器"能够提取存档、我将内容与之前的 TIvAware 和其他内容一起放在~μ s/ti/中。

    那么、我如何在 CCS 10内将其显示在 TI Resource Explorer 中?

    我能够使用常规的导入 CCS 项目打开几个示例、并浏览到示例目录。  但在"IT 将是方便的"类别中、Resource Explorer 具有一个用于访问 SW-TM4C-2.2.0.295目录中所有文档的良好界面。

    我_AM_将了解如何执行自定义 USB 类!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    遗憾的是、TI REX 器件在发布时不能包含在内、但我们认为这是一种更好的客户体验、因此它仍然是一项必须做的事情。 但是、更新 TivaWare 以在更新的 CCS 系统中工作会带来一些挑战、因此我们决定不通过该组件进行更新、并在发布后处理更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    足够公平。 我找到了代码和文档的存在位置、并且能够将使用 CCS9.3和以前的 TivaWare 制作的现有工程更新为新的内容、因此我很好。

    谢谢!