This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCZAD:以太网至 CAN 和 USB 转换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCZAD, TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/913352/tm4c1292nczad-ethernet-to-can-and-usb-conversion

器件型号:TM4C1292NCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCZAD

 TM4C1292NCZAD 是否支持以太网转 USB/CAN 转换、或者推荐使用另一个器件。 请共享支持此转换的软件库。 是否需要外部存储器来实现协议转换、或者内置存储器是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C1292NCZAD 具有执行以太网到 USB 或 CAN 转换所需的外设。 对于1024 KB 的闪存、它应该具有足够的内部存储器。 但是、该协议将是自定义的。 我们没有执行此类转换的示例代码、但我们有独立使用每个接口的示例。 您可能需要考虑使用具有内置 ethrnet phy 的 TM4C1294NCZAD。 有关 外设驱动程序和示例代码、请参阅 TivaWare 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    在这里只想提到另外一个资源、因为我们没有处理该转换的软件。 我们有一个第三方合作伙伴 Elco Solutions、该合作伙伴提供软件开发服务(硬件)、并拥有丰富的 TM4C 和这些外设(尤其是以太网)专业知识。 这可能是调查开发完成情况的一个选项。 有关 Elco 的更多信息、请访问 :https://www.elco-solutions.de/