This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FEE 写入期间断电

Guru**** 2480015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912365/tms570lc4357-power-lost-during-fee-write

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在使用 FEE 驱动器来模拟 EEPROM、我有关于功率损耗的问题。

如果在写入操作期间断电、会发生什么情况?

谢谢、此致、

艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在扇区被完全擦除前发生电源故障、扇区标头不会被编程、在下一次初始化中、扇区被添加到擦除队列中、这是因为扇区与预期的扇区标头状态不匹配(活动、复制、已准备好擦除、空)。

    对于写入块期间的电源故障、  

    块的写入方式如下:

    块状态被设定为启动程序块。

         如果此处发生电源故障、在下一次初始化时、写入移位24个字节的下一个块。

    2.写入块编号和块大小。

         如果 此处发生电源故障、则写入下一个块将在当前块大小+块标头之后发生。

    3.写入块的数据。

         如果 此处发生电源故障、则写入下一个块将在当前块大小+块标头之后发生。

    4、写入数据完成后、将写入前一个块的校验和地址

         如果 此处发生电源故障、则写入下一个块将在当前块大小+块标头之后发生。

    5.块状态标记为活动。

         如果 此处发生电源故障、则写入下一个块将在当前块大小+块标头之后发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好、感谢您的回答。

    那么、我是否应该担心数据的完整性?

    如果 TMS 在精确时刻被关闭、我是否会丢失存储的扇区数据?

    谢谢、此致、

    艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Aizkibel,

    否、已写入 FEE 的数据块不应受到影响。