This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:尝试在 TMS570 HDK 上运行 LwIP 演示时出现 ESM 组3错误

Guru**** 2539430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912867/compiler-tms570ls3137-esm-group-3-error-when-attempting-to-run-lwip-demo-on-tms570-hdk

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试让 LwIP 演示在我的开发套件上运行(git repo 的演示似乎是最新 的 Git 链接 )。 当导入到 CCS 10中时、我必须添加许多包含路径才能编译工程、因为无论出于什么原因、它都不包含这些路径。 在电路板上调试应用程序后,它在 abort()函数处几秒钟后停止,从 sys_startup.c 的第262行输入 如何才能完成此步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 UART 时、我得到了以下结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、当我将 DHCP 设置直接连接到我的 PC 时、它会保持开启状态。 我分配了一个静态 IP、它似乎正常工作。 但是、当中止无法获取 IP 时、为什么会调用中止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    我认为 RAM 或闪存中存在 ECC 错误。 您是否检查了 ESM 组3的 ESM 状态寄存器?