This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:USB 高速接口

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912451/tm4c1290ncpdt-usb-high-speed-interface

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C129X

大家好、

我们正在与 TM4C1290NCPDT 合作、并有几个问题:

  1. 是否可以使用外部收发器实现 USB 高速使用外部外设接口? USB 总线似乎与 EPI 有冲突、但我想确认这一点。 我们希望通过外部收发器实现 USB 高速连接、同时还使用 EPI 转 SDRAM。 我们似乎需要全速使用 USB DM DP 来释放 EPI 的引脚。
  2. 如果我们要使用内部全速接口、您对如何在管理 VBUS 和 ID 信号方面实现 OTG 有何指导?

谢谢!

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

      [引用 USER="Garret Holt">是否可以使用外部收发器和外部外设接口实现 USB 高速? USB 总线似乎与 EPI 有冲突、但我想确认这一点。 我们希望通过外部收发器实现 USB 高速连接、同时还使用 EPI 转 SDRAM。 我们似乎需要全速使用 USB DM DP 来释放 EPI 的引脚。

     是的、您可以将高速与外部收发器结合使用。 此帖子将提供其他信息。 文章中引用了 TI 设计。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/816715/3052943#pi320995=1

    [引用 USER="Garret Holt"]如果我们要使用内部全速接口,您是否有任何指导,说明如何在管理 VBUS 和 ID 信号方面实现 OTG?

    从硬件角度看、在 OTG 模式下、USB0VBUS 和 USB0ID 不需要任何配置、因为它们是 USB 控制器的专用引脚、直接连接到 USB 连接器的 VBUS 和 ID 信号。

    您可以查看下的 USB_OTG_Mouse 示例 /examples/boards/dk-tm4c129x/usb_otg_mouse.