This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294的 CCS 支持

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/912114/tm4c1294kcpdt-ccs-support-for-tm4c1294

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

以下是我的客户提出的一个问题:

客户以前使用 Keil 进行 TM4C1294开发。 他们计划切换到 CCS。

因此,他们想知道:

CCS 是否支持 TM4C1294、是否有任何限制?

2.他们使用的操作系统是 WINXP 和 WIN7。 推荐的 CCS 版本是什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     是的、CCS 支持 TM4C1294。 请使用 Windows 10。 您可以在以下链接中找到下载链接和信息。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉、由于公司政策、客户无法更改其操作系统。

    我们是否应该知道 Win XP 和 WIN7的最佳选择是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     我认为 CCS 论坛可以比我更好地回答这个问题。 我会将您的问题转交给 CCS 专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    [引用用户="Brian Wang0"]我们是否知道 Win XP 和 WIN7的最佳选项是什么?

    如果客户正在使用:

    • Windows 7-64 -则可以使用 CCS 10.x
    • Windows 7-32 -则它们最多只能使用 CCS 8.3.1
    • Windows XP - XP 上正式支持的 CCS 的最新版本为 CCS 6.2.0。 最多可以使用 CCS 8.3.1、但 该配置从未经过正式测试。

    谢谢

    Ki