This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:LWIP 找不到 opt.h

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/911148/ccs-tm4c1294kcpdt-lwip-cant-find-opt-h

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试构建 LWIP 堆栈代码、但遇到以下错误

错误#1965:无法打开源文件"lwip/opt.h"

我已包含其所在的路径、但仍会得到错误

有人知道我是否需要做其他事情?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、在编译时、它似乎只使用某些包含路径。 我的 main 和 startup 有两个文件。 启动编译正常、但主程序不能。 但启动编译使用我添加的所有搜索路径、而主程序不使用。 我还会得到以下错误。

    subdir_rules.mk:9:目标'main.obj'的配方失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了问题。 由于某种原因、主文件未使用我定义的所有搜索路径。 我删除了该文件并再次创建它、现在它可以正常工作。