This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TivaWare USB 器件示例

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/910757/tm4c1290ncpdt-tivaware-usb-device-example

器件型号:TM4C1290NCPDT

我正在寻找一个将 USB 用于上述微控制器和使用 TivaWare 的示例。  在 TivaWare 的示例目录中 有一个批量器件示例。 但是、就我所能说的、代码似乎不使用任何 TivaWare 函数。 例如、它使用此函数 USBBufferInfoGet、该函数似乎不在手册中。 老实说、我对示例中不同函数和代码的数量感到有点困惑。 似乎没有一种方法可以做什么。 有人能给我指出在哪里可以找到如何使用 TivaWare 的 USB。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    TivaWare 包含 USB 库、该库包含可用于构建 USB 应用的 API 层。 USB_DEV_BULK 是使用 USB 库构建的。 您所指的 TivaWare 函数是与硬件直接相连的最低 USB DriverLib API。 提供的 API 抽象层简化了应用程序的开发。 有关详细信息、请参阅 USB 库用户指南。   

     

      用户指南中还介绍了所有 USB API (例如 USBBufferInfoGet)。 以下是摘录。