This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 CAN 协议相关的部分。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252, SN65HVD256, PMP8740, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761645/regarding-can-protocol-related

主题中讨论的其他器件:MSP430F2252SN65HVD256PMP8740MSP-FETMSP430WARE

尊敬的先生/女士:

根据 PMP8740设计、MSP430F2252控制器和 SN65HVD256用于 CAN 通信(UART 到 CAN)。  

在这个论坛中、我对 CAN 通信提出了很多问题、但是没有收到预期答案、因为我认为 MSP430F2252中不会产生错误。

建议使用具有集成 CAN 的 MSP430F2252兼容 IC (增强型 J1939)。 也可以通过 MSP-FET 编程器进行编程(因为我有)...这是最有可能的。

谢谢、此致、

Vijay Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    请参阅以下 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../2816435
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jace H:

    感谢您提供信息。 您能否为 MSP430F2252控制器提供 CAN 通信头文件?

    还有一个问题... 我是否可以使用这种类型的接口--> MSP430F2252控制器+MCP2515 (具有 SPI 的 CAN 控制器)+SN65HVD256 (CAN 收发器)--- CAN 总线。。。 另一面..

    需要在 CAN 总线上进行另一侧 SPI 通信?

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    如上面链接的信息所述、 我们目前没有任何与 CAN 相关的配套资料可供分享。 您需要在 SPI 上创建合适的协议、以匹配您要使用的 CAN 控制器。  

    对于通信的另一端、它将再次取决于所使用的是 whochever CAN 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:

    感谢您提供信息。 好的。 另一个问题。

    建议 使用 内置 CAN (增强型 J1939)的 MSP430F2252兼容德州仪器(TI) IC。

    并且必须通过 MSP-FET 编程器进行编程(因为我有)...最有可能的 IC。 请帮助。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    TI 没有集成 CAN 的基于 MSP430的 MCU。 这意味着我们没有一个器件可以通过具有集成 CAN 的 MSP-FET 进行编程。

    我们具有以下具有集成 CAN 的器件、但它们无法通过 MSP-FET 进行编程。
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:

    感谢您提供信息。 您能否为 MSP430F2252提供 SPI 代码示例?

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    可在 TI Resource Explorer 中的 MSP430Ware 中找到代码示例。 TI Resource Explorer 可在 CCS 中找到,也可在 dev.ti.com 上找到我们的云版本。  我提供了指向以下器件代码示例的直接链接。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace H:

    感谢您提供信息。 很抱歉耽误你的回答。

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde