请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想打印周期数、但以下代码返回0。
//--测量初始化;要测量用于从节点接收数据的周期数
_pmuInit_();
_pmuEnableCountersGlob_();
_pmuSetCountEvent_(pmuCOUNTER0、PMU_cycle_count);// PMU_INST_ARCH_executed
//-测量执行---
_pmuResetCounters_();
_pmuStartCounter_(pmuCOUNTER0);
uint32 cycles_PMU_start =_pmuGetEventCount_(pmuCOUNTER0);
printf ("密钥生成\n");
crypto_sign_keypair (pk、sk);
_pmuStopCounter_(pmuCOUNTER0);
uint32 cycles_PMU_end =_pmuGetEventCount_(pmuCOUNTER0);
uint32 cycles_PMU_measure = cycles_PMU_end - cycles_PMU_start;
printf ("%lu \n"、cycles_PMU_measure);
我使用的是 TMS570LC43、我通过 halcogen 生成了系统文件。
最棒的
Soundes。