请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们使用的是采用 CCS8.0的 TMS570LC4357控制器。 我们可以看到、使用 Halcogen 生成的具有简单主函数的代码、对于系统复位、代码运行正常。
但是、对于 CPU 或上电复位、不会相应地更新 SYSESR 寄存器值、这会导致在 startup.c 文件中的开关情况下缺少某些功能的执行。
注意:请查找报告问题时捕获的快照(请查找 SysESR 寄存器)。