This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:尝试在每个 UART 字节之后获得一个中断。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767235/dk-tm4c129x-trying-to-get-an-interrupt-after-each-uart-byte

器件型号:DK-TM4C129X

是否有一个示例说明了如何在每个字节后获取 UART 中断?

我已经尝试过 UARTFIFODisable。 无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的目标是在接收到奇数字符串的最后一个字节时获得中断、则最简单的方法是同时启用接收中断和接收超时中断。  这将为您提供 FIFO 的效率以及字符串末尾的最终中断。

    UARTIntEnable (g_ui32Base、UART_INT_RX | UART_INT_RT); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定是否解决了问题、但 UARTCTL 寄存器的 EOT (传输结束)位称为 EOT。 启用此位并禁用 UART FIFO (因此每次传输仅为一个字节)后、您应该会得到所需的中断。

    请参阅此主题以了解想法: e2e.ti.com/.../654363