This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 UniFlash V4.5 CLI 写入 OTP 区域

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766185/uniflash-writing-otp-region-using-uniflash-v4-5-cli

器件型号:UNIFLASH

我们需要能够使用 UniFlash 提供的 CLI-Tool 对供应商证书目录进行编程。 从我看到的其他问题中可以看出、此 CLI 工具无法与 UniFlash V4.5正常配合使用。 是否有信息、何时修复? 为我们提供此功能至关重要!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    您能优先处理一下吗?

    此致、Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    我们意识到这一问题、并正在努力解决这一问题。 我已经联系了我们的软件工具工程师、以了解状态是什么。 我会在收到新闻时更新。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢快速响应。 我们目前使用的工具"ImageProgramming"也来自 TI。 是否还可以在该工具中写入 Gang 映像(包括供应商证书目录(OTP))?

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我们知道下一个版本的 Uniflash (v4.6)可修复 OTP 问题、并将在几天内发布。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jesu、
    感谢您提供这些信息、我们将对其进行更新并检查其是否正常工作。

    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我要关闭此主题。 如果新版本存在问题、请创建一个在标题中指定版本的新线程。

    Jesu