This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PM:IBIS 模型

Guru**** 2906650 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765616/tm4c1237h6pm-ibis-model

器件型号:TM4C1237H6PM

您好、社区

请提供 TM4C1237H6PM 的 IBIS 模型。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接位于 TM4C1237H6PM 器件页面的"工具和软件"选项卡下。

    http://www.ti.com/lit/zip/spmm871

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    TM4C1237H6PM MCU 支持的 SPI 时钟频率是多少?

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于背面的数据表电气规格中。 主器件频率高达25MHz、从器件频率高达6.6MHz。