This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:LPM4电流35uA

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765861/cc430f6137-lpm4-current-35ua

器件型号:CC430F6137
主题中讨论的其他器件: CC430F5137


您好!

我在一个医疗保健项目中使用 CC430F6137处理器。
我现在已经对 LPM4电流产生了问题、尽管我已经尽力了、该电流大约为35uA。
我关闭了所有内部外设、配置了 I/O 并卸下了所有外部外设、但运气不好。
我还使用了 CC430F5137处理器、在 LPM4中为我提供1.2uA 的电流。
这很容易让人想到 LCD 控制器可能是有罪的、但我也关闭了模块和电荷泵。
有什么想法,35 μ A 的耗电量可能会是多少?下一步是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tapio、

    这是在定制板上还是在 TI EVM 上? 您如何测量功率? 它是否仅用于 MSP430?

    您如何设置时钟? 使用 REF0源可以轻松添加5-10uA。

    您使用的是 LCD 还是连接了 LCD?

    您可能已经知道了、但 TI Resource Explorer 中提供了 CC430F6137的基本 LPM3示例:dev.ti.com/.../

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tapio、

    您是否能够获得您期望的 LPM 数?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    实际上、我正在使用 Chronos 手表测试 CC430F6137。 LPM4电流仍然大约为35uA、我很不幸运。

    我正在使用的软件是我们的 CC430F5137应用、我已根据 Cronos Sport Watch 向其添加了 LCD 功能和端口映射。

    所有外设都已关闭、但很明显、仍有一些内容正在进行中。 我还有一个电路板、其中我剥离了所有外设组件、但 LPM4电流仍然大约为35uA。

    我们的 CC430F5137应用 LPM4电流为1.2uA

    我将在下周初回来、并提供更多详细信息。

    在这里度过了愉快的周末

    Tapio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tapio、

    您是否在测量 Chronos 手表板上的功率? 我这里没有一个、但我想所有其他组件肯定会在该板上消耗一些功率。

    您使用什么类型的电路板或环境来测量 CC430F5137?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tapio、

    希望您能够断电。  我现在要关闭此主题、但如果您仍需要支持、请随时回复此主题并提供更多信息!  

    谢谢、

    JD