请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我必须设计工业产品、在这些产品中、我需要连接40个从器件、主控制器从中获取数据、因此我希望使用 Modbus 协议评估 RS485。
我知道、由于电缆距离的信号下降、我最多可以连接32台设备、然后需要连接中继器。 在此、我想澄清一下、我的从器件将放置在非常靠近主控制器的位置(不超过300米)。 我希望在从设备中使用 TI MCU、在主设备中使用任何 Sitara 系列处理器。
您能否澄清以下几点?
1.您知道设备之间的距离不是很远,因此我可以在 RS485 Modbus 的同一总线上连接多达40-42个从设备吗? 如果我不想在主控制器上使用两个 RS485来管理两个从设备块、即使用一个 RS485的1-32个设备和使用第二个 RS485的33-42个设备、这是否可行或存在任何问题?
2.如果您有更好的解决方案、请提出建议。
提前感谢。
BR、