This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:UART ->半双工

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/766827/rm46l852-uart---half-duplex

器件型号:RM46L852

您好!

我对将 UART 设置为半双工有疑问。


您是否知道是否可以通过 Hercules MCU 控制器实现该目标、或者我是否需要外部驱动程序?

在示例部分中未指定该值、但不应将 TX 配置为输出、而将 RX 配置为输入、如图所示:

此外、"开漏"复选框的用途是什么?

谢谢、
Nemanja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nemanja、
    仅当引脚配置为 GIO (SCIPIO1寄存器)时、TX DIR 和 RX DIR 位才有效。 在 SCI 功能模式中、TX FUNC 和 RX FUNC 位定义 SCI TX 和 SCI RX 引脚(SCIPIO0寄存器)。 请参阅器件 TRM: www.ti.com/.../spnu514c.pdf 的第29章
    您可以将一个引脚设置为功能引脚、将另一个引脚设置为 GIO。
    只有当相应的引脚被设定为 GIO 和输出时、才有可能实现开漏功能。 器件 TRM 的表29-29介绍了如何启用漏极开路功能。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Miro。

    不过、这并不能让我清楚是否可以将其设置为半双工。

    是否可以这样做:

    (1)短 TX 和 RX;
    (2)通过单线将短接的 TX 和 RX 连接到使用半双工 UART 的器件;
    (2)当使用 TX 块 RX 时。 (如有,如何);
    (3)当使用 RX 块 TX 时。 (我假定与第3点相同)。

    假设我能够知道器件何时会回电。 它将在接收到信息后返回。 因此、在我使用 TX 之后、我需要立即使用 RX 并阻止 TX。

    我想在没有任何额外芯片的情况下执行此操作。 我是否应该使用电阻器来限制电流?

    谢谢、
    Nemanja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nemanja、

    (1)短接 TX 和 RX、并将短接的 TX 和 RX 通过单线连接到使用半双工 UART 的器件;
    (2)当使用 TX 块 RX 时。 (如有,如何);
    通过清零 SCIGCR1寄存器中的 RXENA 位来禁用 RX

    (3)当使用 RX 块 TX 时。 (我假定与第3点相同)。
    通过清零 SCIGCR1寄存器中的 TXENA 位来禁用 RX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、QJ Wang!