This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:由于字体大小、Halcogen 文档在4K 显示屏上无法读取

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/767637/tms570lc4357-halcogen-documentation-unreadable-on-a-4k-display-due-to-font-size

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

是否有办法使 HalCoGen 上的字体缩放? 此外、方框图是重叠和未对齐的。 似乎是一个缩放问题、想知道是否有一个设置来解决该问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    HALCoGen 没有任何用于更改字体大小的设置选项。 解决缩放问题的唯一方法是降低屏幕分辨率。
    另请参阅 :e2e.ti.com/.../620231

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降低屏幕分辨率不能解决问题、而只是缩小了屏幕分辨率。 如另一张海报所述、将缩放比例更改为100%也不会修复它。 这似乎是 HALCoGen 中未解决的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    更改显示设置后、您可能需要重新启动 PC 以使更改生效。 可以尝试一下吗?

    此致、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改显示设置后、我重置了计算机、Windows 提示我执行此操作、但它没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅先前报告的此问题 :e2e.ti.com/.../429504
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是同一个未解决的问题。 令人有点失望的是、TI 在两年多的时间里没有解决这个问题。 是否有任何方法让开发团队知道客户认为这是一个大问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    我将向 HALCoGen 开发团队转达您的关注。

    此致、
    Sunil